This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:2A、3A 和4A 额定器件之间还有其他显著差异?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004136/lmr33620-other-significant-differences-between-the-2a-3a-and-4a-rated-parts

器件型号:LMR33620

大家好!

以下是我的设计的规格:

  • 输入电压:12-35V
  • 输出电压:7.25V
  • 输出电流:1.5A

我计划使用 LMR33620C、因为其2A 输出电流足够大。 在继续之前、我想使用评估模块并将其包含在设计中、但2A 版本不提供评估模块、因此我正在考虑选择 LMR33630EVM。 我的问题是、2A 和3A 额定电流版本之间是否存在任何显著差异、这是否没有意义?

此外、由于我们目前处于全球器件短缺状态、它们是否足够相似、以便根据当时的可用情况在电路板上投放额定电流为2A、3A 甚至4A 的版本? 希望不久将有大量库存、但目前我有25个 LMR33620C 器件、所有器件都在可靠的零售商处售出。 当然、我只讨论具有2100kHz 开关频率的"C"器件;我不会尝试插入开关频率为400kHz 的"A"器件。

我介绍了用于 LMR33620C 和 LMR33630C 的 Webench 设计工具、推荐的器件足够接近、我希望我能够摆脱这种情况-唯一的区别是推荐的电感器分别为4.7uH 和3.3uH、3A 版本的输出电容器更小。

感谢您的任何反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    是的、可以评估 LMR33630EVM 的性能来代替2A EVM。 除电流限制外、2个器件的所有运行和特性都是相同的。  

    对于4A 器件、它仅提供400kHz 和1MHz 版本。 您必须以较低的频率对其进行评估、您可以考虑使用它。

    此致、Jason