请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 您好、E2E、
当输入电压小于48V 时、输出短路时、TPS23751会重试运行(断续)、但当输入电压大于时、器件不会重试运行。
请告诉我、当输出被 Vin 高电平或低电平短接时、为什么会有不同的运行。
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ACGUY、
感谢您的提问。
RCS 感应电阻器间接设置折返发生时的 VIN 阈值。 发生折返时、输出电压会下降、从而使 VC 电压降至低于其 UVLO、从而导致直流/直流关断并启动断续模式。
如果您希望在更高的 VIN 下启动断续模式、我建议您增大 RCS 感应电阻。 这是因为在 VIN 电压较低时、通过感测电阻的峰值电流较高、而在 VIN 电压较高时、通过感测电阻的峰值电流较低。 通过增加感应电阻器、您可以降低电流阈值、以便在所需的 VIN 处启动断续模式。
如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
此致、
Brett Colteaux