This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于系统引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003894/bq25703a-regarding-the-system-pin

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25731

尊敬的先生/女士:

对于充电器芯片 BQ25703a,即使我们不使用系统引脚,也必须在系统引脚上连接一个电容器,您可以建议没有此系统引脚的充电器 IC 仅为 3节配置电池充电。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    感谢您的联系。 BQ25703A 通过系统引脚为负载供电、因此从设计角度而言 VSYS 上的电容至关重要。

    在不了解您的工作条件(输入 电压范围和功率、输出功率等)的情况下、很难建议器件。 我建议您在 TI.com 上搜索最适合您系统的器件。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    通常、 有2种类型的充电器 架构。 第一个示例类似于 BQ25703A、其中有一个 MOSFET 将电池与系统电压分离。 另一方面、 BQ25731等充电器的系统电压和电池电压之间没有 MOSFET。

    根据当前可用信息以及您正在寻找与 BQ25703A 类似的器件、我建议使用 BQ25731。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。