This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 SPICE 模型传输到 LTSPICE - LM76003、TPS61046、TPS61178、TPS61230A

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA201, LM5035C, INA168, LM76003, TPS61178, TPS61230A, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003679/transferring-spice-models-to-ltspice---lm76003-tps61046-tps61178-tps61230a

主题中讨论的其他器件:INA201LM5035CINA168LM76003TPS61178TPS61230ATPS61046

您好!

我使用 LTSPICE。

在某种程度上、当我下载 未加密的 SPICE 模型并将其传输到 LTSPICE 中时、它不起作用。

我的意思是通过所有 LTSPICE 规则创建符号并将其放入设计中。

有些组件的工作原理如下: LM5035C、INA168、INA201、但几乎所有组件都是比较器。 (90%)不起作用。

我想对这个问题有一些看法。

非常感谢、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请提供模型不起作用的零件名称。

    大多数 TI SPICE 模型都符合通用 SPICE 语法、所有 SPICE 兼容仿真器都应能够理解这些模型。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    非常感谢您的回复。

    请参阅一些非操作型号:  

    LM76003、TPS61046、TPS61178、TPS61230A

    谢谢、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我没有查看  TPS61046。 其他3个模型针对 PSpice 进行了加密、因此您无法使用其他 SPICE 兼容 仿真器打开它。 我会将其移至相应产品的论坛进行后续跟进。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    由于公司之间的 NDA、我从   TI 技术支持处获得了所有这些模型未解密。

    LTSPICE Transfer I 可能仅对打开的型号具有性能。

    非常感谢、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请分享应用程序详细信息。 这些器件很简单、因此并不总是需要仿真。  

    为什么不能为 TI 使用 pspice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢与 LTSPICE 合作。

    非常热情、速度快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白了。 未加密模型可以在器件文件夹中发布、但我不知道为什么它们在 LTSPICE 中不起作用。  我以前没有使用过 LTSPICE。  

    正如我说过的、这些器件很简单。 大多数情况下都不需要仿真