This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:随机但循环的0.2V - 1V 压降

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003915/tps25982-random-but-cyclic-0-2v---1v-voltage-drops

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:ash

大家好、

我有一个使用 TPS259827ONRGET 电子保险丝的应用、还有几个其他问题、但通电时、输出电压每两秒下降0.2V 左右、施加200mA 的小负载时高达1V。 如果需要、我可以直接发送原理图、光绘文件和照片。

如果有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ash,

    我已向您发送朋友请求。 让我们来了解一下私人消息传递。 请在此处分享原理图、光绘、波形。

    此致

    Kunal Goel