This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:用于适配器热插拔电压尖峰阻尼的 RC 缓冲器。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003179/bq24725a-rc-snubber-for-for-adapter-hot-plug-in-voltage-spike-damping

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24753A

您好!
在 bq24725a 数据表中、充电器(适配器+、适配器-)输入端的图26为 Ri*、CI*组件可见、*表示 使用 Ri 和 Ci 进行适配器热处理
插入电压尖峰阻尼。 请参阅有关输入滤波器设计的应用信息。

您能否提供指向有关此 Filer 设计的应用信息/与 Ri、CI 计算相关的所有其他信息的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jurijs、

    BQ24753A 数据表 第9.2.2.1节提供了滤波器设计详细信息。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jurijs、

     

    原始帖子中的屏幕截图请参阅 BQ24725A 数据表("输入滤波器设计")中的第9.2.1.2.8节。

     

    如 Eric 所述、您还可以参阅下面数据表中的第9.2.2.1节以了解更多详细信息。 这适用于 BQ24753A、但同样的信息也可应用于 BQ24725A。

    https://www.ti.com/lit/ds/slus920a/slus920a.pdf

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 这正是我想要的! 谢谢 Eric 和 Angelo!