请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143
您好!
我有一位客户询问有关 LM5143 PG 功能的一些问题:
- 我们如何在降压转换器的正常运行期间测试 PG 阈值?
- PG 对任何过压/欠压(瞬态)电压的反应速度有多快?
- 您是否有任何测试报告来突出显示 PG 阈值?
我假设测试 PG 阈值的最佳方法是直接向 FB 引脚注入电压、但希望得到确认。
我知道 PG 上有一个25us (上升)和22us (下降)滤波器。 这是他们看到的唯一延迟、还是我们需要考虑其他因素?
谢谢、
Tyler