This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:BQ24640的输出电压问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003618/bq24640-output-voltage-issue-of-bq24640

器件型号:bq24640

尊敬的团队:

我们的客户遇到输出规格为25.5V、但现在输出为8V 的问题。

您可以帮助检查原理图吗? 或指导我们如何解决此问题。

非常感谢、

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    建议您阅读数据表中标题为"输入电容器、第8.2.2节"的部分。 您的输入电容器为22nF、我们建议使用20uF。 请仔细检查。

    2.您能否仔细检查您的 Boost_FB 信号的功能? 关闭 Q6应产生所需的25.5V 稳压、但将其打开应产生28.5V 稳压。

    3. L12的用途是什么? 如果您测量 SRN 引脚会发生什么情况?

    您的意思是、输出为8V? 您是否意味着您当前正在以8V 充电? 充电是否在8V 停止?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。