This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51631:TPS51631RSMR 的 DSN 文件

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002782/tps51631-dsn-file-for-tps51631rsmr

器件型号:TPS51631

大家好、

您能为客户提供 TPS51631RSMR 的 DSN 文件支持吗?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有适用于此设备的 DSN 文件。 请参阅产品数据表、了解引脚排列/机械信息、让客户 CAD 团队创建一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以提供的任何其他 CAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自开发此器件以来、我们似乎也改变了 PCB 工具供应商。 我可以提交申请以生成 BXL (供应商中立文件格式)文件、但如果这样做有所帮助、通常需要~1-2周。 请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我可以获取任何设计文件来帮助 PCB 布局?

    如果无法提供其他信息、请帮助提交 BXL 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否有用、但我从我们的内部评估板之一上传了布局文件。 这些文件来自 Mentor Graphics PADS 布局。  

    e2e.ti.com/.../PR2071A.zip