This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145同步功能

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003473/lm5145-lm5145-sync-function

器件型号:LM5145

您好,

   我们发现 LM5145具有 SYNC 引脚、可以实现与外部频率的开关频率同步。

   关于该同步功能、该设计的目标是什么?

   必须使用它吗? 如果我们不使用它、我们是否需要将它连接到接地或浮动?

   希望得到确认。

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    不需要 SYNC 信号-控制器可根据 RT 电阻器设置的自由运行频率运行。 在 LM5145中、SYNCIN 也是配置 FPWM 或二极管仿真模式的 MODE 引脚。 SYNCIN 与 GND 之间有一个20k 的内部下拉电阻器、因此默认情况下会设置二极管仿真。 将 SYNCIN 连接到 VCC 以设置 FPWM。 更多详细信息、请参阅 LM5145数据表。

    此致、

    Tim