This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:检查原理图

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003359/lm76003-check-schematic

器件型号:LM76003

尊敬的:

请帮助我查看下面的 lm76003原理图,如有任何问题,请给我评论,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    原理图看起来不错。 需要指出的几点:

    确保 EN 连接至高电平或连接至开/关控制。 请勿保持悬空。

    SS/TRK:该引脚可保持悬空以进行6.3ms 时序、或放置外部电容器。

    确保 RT 引脚有一个接地电阻器来设置频率。

    将 SYNC/MODE 引脚连接到 PFM 的接地端、并连接到 FPWM 的高电平信号。

    此致、Jason