This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119EVAL:PSpice for TI -无芯片输出电压

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002970/lm25119eval-pspice-for-ti---no-output-voltage-from-chip

器件型号:LM25119EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25119

早上好、

 我的仿真有问题。 根据数据表、我绘制了一个原理图(查看 图01)。 VIN 引脚上测得的输入电压为19V (图02)。 探测 VCC 引脚的输出电压可得到0V 的值(图03)。 我选择了具有数据表中建议的类似参数的 MOSFET 晶体管、但它没有帮助(它对 VCC 引脚的电压有影响吗?)。 可以帮助我解决这个问题吗? 我将不胜感激。 在附件中、我将从 PSpice 发送屏幕截图。  

图片01:

图02:

图03:

希望您能帮助我。 提前感谢您。

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看此器件的参考原理图、该器件正在工作、但右键单击符号> Open Reference Design > LM25119_Tran 瞬态模型。 请注意、此模型不支持两相操作。