This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B LTSpice 仿真失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B, TPS51275B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002069/tps51285b-tps51285b-ltspice-simulation-fail

器件型号:TPS51285B
主题中讨论的其他器件: TPS51275B

您好、TI

我尝试从产品页面下载中开始基于 TPS51285B_TRANS.LIB SPICE 模型对 D-CAP 转换器进行仿真、并获取错误按摩器:"未定义的子电路:and2"

我将子电路添加为

*美元
SUBCKT 和2A B OUT  
EOUT OUT1 0值{ if (V(A)>0.5 & V(B)>0.5,1,0)}
R1 OUT1 OUT 1
C1输出0 10p
结束和2.

并尝试再次启动、然后得到下一个错误消息:"undefined subcircuit:DFF"、我不知道"DFF"是什么。 请帮帮我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:TPS51275B 的 SPICE 模型工作正常。 在我看来、TPS51285B 的模型不完整!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以先使用 TPS51275B PSpice 模型吗? 我们将研究 TPS51285B 模型。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    是的、还可以。 我已经针对 TPS51275B 和 TPS51285B 进行了设计计算、除了电感和 CS 电阻器、这两种设计都是相同的、我认为如果基于 TPS51275B 的设计模型与计算结果相匹配、那么 TPS51285B 也将与计算结果匹配。 但我想比较这两个模型的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这似乎是由软件/仿真配置引起的问题。

    您可以尝试使用此帖子中的方法并查看它是否可以正常工作: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952719/error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1

    我尝试了默认的 PSpice 模型、在从 库列表中删除了 nom_pspti.lib 之后、该模型就正常工作、如链接的帖子中所建议的那样。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 PSpice、而是使用 LTSpice。 您能给我一个包含标准逻辑门子电路的文件吗(如果我理解正确的话、"nom.lib")? 然后、我将尝试向模型中添加缺少的门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我在附件中添加了它。 请检查它是否适合您。

    e2e.ti.com/.../nom.lib

    此致、

    Andrew