请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 您好!
我想问您有关 UCC2897A 器件的信息。
我移除了红色盒装部件、并在输出电感器处添加辅助绕组。
但是、我的电路不起作用。
如果我不连接辅助绕组、Vdd 电压会达到 UVLO 阈值电压、放电电压会超过8V。
但是、如果我连接辅助绕组、Vdd 电压不会达到12.7V。
仅在2V 时。
我想在我的电路中工作。
请帮帮我。
此致