请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 大家好、我是一个仿真电路、其中 UCC2864是从 TI 下载的。 这是 SIMPLIS 的模型。
我有一个问题、即当控制器 CS 引脚上的电压等于-165mV 时、它会达到电流限制。 但是、根据数据表、它应该至少为-180mV。
请帮您解决这个问题。
此致
LEV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.