This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:支持的最大功率参考

Guru**** 2512555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001440/ucc28070a-maximum-supported-power-consult

器件型号:UCC28070A

大家好、

我们的 UCC28070A 是否可以支持6kW PFC 应用? 我对功率率比较担心。 通常、这种大功率率 PFC 将使用数字解决方案、例如我们的 C2K。 以下是客户初始电路规格。 请在此处评论。 谢谢

输入交流电压:208 - 347VAC

输出总线电压:550VDC 或600VDC

最好

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    是的、UCC28070A 可以支持6kW PFC 应用。  在高输入电压下、电流不会太高。

    此致、
    Ulrich