This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:LM61495-Q1技术支持

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001324/lm61495-q1-lm61495-q1technical-support

器件型号:LM61495-Q1

大家好、

我想知道该芯片是否可以支持10A 的 DC19V 输入和 DC12V 输出?
这个芯片不使用外部 MOS 管、如果它真的支持12V@10A 的话。 它具有120W。 此芯片是否没有问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我建议订购 LM61495EVM、以便根据您所需的应用测试器件的运行情况和功能。

    由于该器件没有用于散热的裸片连接焊盘(DAP)、因此大部分热量将通过引脚从封装中流出并流进电路板。 因此、器件加热的输出功率越大。  

    理论上、该器件的基本操作应该能够执行19Vin | 12Vout | 10A、前提是有足够的铜面积来防止内部结温达到热关断。

    对于高输出功率应用、始终建议在较低的开关频率(例如400kHz)下运行、因为较低的频率具有更好的功率转换效率和更低的功率耗散、这将导致更好的热性能。  

    我再次建议您使用 EVM 并测试您的条件。 但是、我建议在这种输出功率应用中仅在室温(25摄氏度)下运行。 我担心温度越高、器件内部的 Rdson 在温度越高时的阻性就越强、从而导致功率损耗和热读数越高。

    此致、

    Jimmy