This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:低于1mA 负载时的效率?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568EVM-789
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000819/tlv62568-efficiency-below-1ma-load

器件型号:TLV62568

大家好、

数据表中效率的图形在1mA 负载下结束。 我们能否为该稳压器获取高达100uA 范围的数据。

此外、我们能否详细了解模式从 PWM 切换到 PFM 时的负载开关点?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。

    由于效率和运行模式转换取决于运行条件、您能否指定您感兴趣的输入电压、输出电压?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    3.3V 输入电压

    1.8VOUT

    30-100mA IOUT 正常

    200uA IOUT 睡眠  

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是在 TLV62568EVM-789上评估的 VIN =3.3V 和 VOUT = 1.8V 时的效率图。

    PFM/PWM 转换在很大程度上取决于工作条件和无源组件变化。

    作为 测试 EVM 的参考、阈值约为150mA。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

     

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。