This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:为 LM3648提供替代解决方案

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644, LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000971/lm3644-to-do-the-alternative-solution-for-lm3648

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件: LM3648

您好、Sirs、

我是否知道 LM3644可以连接2通道以驱动一个 LED (峰值电流最大值= 2A)?

这意味着我们将使用它来为 LM3648执行第二个源器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    当然、您可以这样做。

    BR、

    Robin