This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:瞬态响应

Guru**** 2536960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000896/tps2373-4evm-758-transient-response

器件型号:TPS2373-4EVM-758

您好!

用户指南中的输出瞬态非常大(~750mV/5V =~15%)、fc 是非常低、还是这种设计符合预期?  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的提问。  

    图中似乎有一个拼写错误、显示的是7A 至14A 瞬态、但查看5A/div、该图显示了1.4A 至14A 的瞬态响应。  

    当我们对 EVM 进行规格设计时、我们的目标是在10%至满载瞬态期间达到<15%的 p-p、因此这是预期的行为。  

    需要注意的是、该瞬态在大多数应用中并不常见、负载瞬态通常比这慢得多。 我们进行此测量是为了表明 、即使在瞬变剧烈的情况 下也不会出现不稳定。  

    此致、  

    Brett Colteaux