This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:LMR50410X 的 Webench 仿真

Guru**** 2596215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000225/lmr50410-q1-webench-simulation-of-lmr50410x

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

客户使用24V 输入电压、5V 输出电压和1A 输出电流在 Webench 中仿真了 LMR50410X。 但是、下面的仿真显示输出电压仅为4.4V。 此错误可能由什么原因引起?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我理解您的困惑。 我不确定原理图上显示的直流值为何与波形中显示的最终值不匹配。  

    查看显示仿真波形的输出窗口、并注意波形斜升至 VOUT = 5V。  

    我将对此进行研究并汇报。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    以下是我的仿真结果、波形在客户端是如何显示的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    原理图中的电压值是 仿真器在 t=0时计算的偏置点值。

    在 t=0时、偏置点只计算一次。 您需要绘制信号图以获取信号值。

    此致、Jason