This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:无电源的 ABS 输出引脚。

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000996/ref2030-abs-outputpin-with-no-power

器件型号:REF2030

大家好、

当 REF2030未通电时、向输出端子施加15V 电压。
Outputpin 有问题吗?
如果它具有输出引脚的绝对最大额定值、请告诉我。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    最终取决于 REF2030的拉/灌电流大小。 如果 REF2030输出可能会看到15V 硬电源、则需要在该输出端放置一个限流电阻器。 计算电阻器值以将最大电流保持在20mA 以下。

    Tony