This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何使用适用于 BQ27z561的 i2c 工具获取器件类型?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000006/bq27z561-how-to-get-device-type-using-i2c-tool-for-bq27z561

器件型号:BQ27Z561

我想知道器件类型使用 i2c 工具知道 bq27z561的器件类型。 因此、请提供示例来阅读。

我使用 slua801代码通过 "gauge _control (pHandle、0x0001);"读取器件类型。 但它返回 FFA5。  但我认为这是错误的。 因为它应该返回2561。  

我已经阅读了 BQ27Z561 TRM 的13.2部分。我很难理解它。 因此,请详细说明以下内容的含义:

"MAC 命令 DEV 和版本(0x0001和0x0002)的响应字应将0xFFA5报告为传统响应。 这是一个令牌、用于向主机指示实际响应在扩展块上。 “仅命令”操作在字写入后立即执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根@L:/media# i2cset -f -y 2 0x55 0x3E 0x01 0x00 I
    根@L:/media# i2cget -f -y 2 0x55 0x40 w