This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:在不更改内部寄存器的情况下输出电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000388/tps55288-voltage-outpput-without-change-the-internal-register

器件型号:TPS55288

大家好、

你好。

关于 TPS55288、如果客户在不通过 I2C 更改内部寄存器的情况下打开 TPS55288、则输出默认电压是多少?

感谢确认、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    默认输出电压为5V。 谢谢。