This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640将输出12v 设置为仅1.7V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999050/bq24640-bq24640-set-output-12v-only-1-7v

器件型号:bq24640

你(们)好

客户使用 BQ24640设计原理图、电压设置为12V、异常输出1.7V (HIDRV=PH=1.7V、LODRV=GND=0V)

请帮助检查原理图。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送完整的原理图、我缺少 VFB 电路和输出?

    此外、ISET 应与分压器连接到 VREF 的 GND、并根据数据表需要介于0V 和2V 之间。

    您能否发送 VIN、PH、SRN 和充电电流的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的回复。

    原理图如下所示:

    示波器突然变得不可用、但我记得我之前用这些点测量了波形。

    为了验证它是否是 TPL0501的影响、它被删除了、我忘记添加补偿电阻器、因此电流设置出错、导致3.3V。 然后、ISET 与一个大约20K 的串联电阻器连接。 状态变为与之前相同的奇怪输出。 该输出如下图所示。 此外、工作说明的 PG 和 STAT 正常显示、STAT LED 在未充电时闪烁。

    输入电压为5-7V、输出稳定在5V。 当输入大于7V 时、输出将逐渐减少。 当输入电压约为10V 时、输出仅约为2.7V。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      您是否已连接电池、或者您是否在没有电池的情况下进行测试、而只是施加输入电压?