请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQ769142
大家好、
你好。
我们的客户即将开始新设计、并正在考虑使用 BQ76952或 BQ769142。
感谢确认、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户即将开始新设计、并正在考虑使用 BQ76952或 BQ769142。
查看 BQ769142的第18页、可以看到它突出显示了其电池平衡功能-这不是 SoC 本身的一项功能... (此外、它位于 BQ76952的同一页上)
BQ76952似乎具有更多功能-但 BQ769142似乎也具有更多功能。 因此、客户想知道是否有更准确的信息。
他们仍然不确定具体 使用什么。 您能否提供两者之间的详细差异?
感谢确认、
艺术
尊敬的 Art:
这2个器件属于同一系列、因此它们具有所有相同的特性。 差异如下:
- BQ769142配置为14S 应用(或更低)。 BQ76952支持高达16S 的电压
-默认情况下、BQ769142在 I2C 通信上启用了 CRC。 标准 BQ76952没有。 (但是、有一个启用了 CRC 的 BQ7695202版本)。
否则、它们是相同的。 BQ76952的所有文档也适用于 BQ769142。
此致、
Matt