This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:LTSpice 仿真错误

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999704/ucc21732-ltspice-simulation-error

器件型号:UCC21732

在瞬态分析期间、我不断遇到该误差。 不确定它是 LTSpice 限制还是我的电路实现错误。 如果有人能提供任何建议、这会对我大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    对于仿真、我建议在开始增加复杂性之前先单独使用驱动程序模型。 我建议执行以下步骤、以便首先在 LTSPICE 上运行仿真:

    1. 拆下电源开关 C3M0120090D、电感器和电源 V7、并在 OUTH/OUTL 和 COM 的导通关断电阻后放置一个电容器。 这将消除负载条件的复杂性。
    2. 移除 OC 检测电路并将 OC 短接至 COM 以首先切换模型。
    3. 先保持静止(短接至 GND)、使模型在馈送差分信号之前进行切换。

    通过一次创建并运行整个电路、很难确定原理图中给出误差的部分。 请首先对驱动器进行简单的仿真、然后在检查每个步骤的功能的同时开始增加复杂性、从而找出导致误差的电路部分。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的反馈! 在实施您的建议后、我能够将问题缩小到电源开关和 OC 检测电路。 但是、我仍然看到 RDY 和 FLT 输出有一些奇怪的情况。 OC 接地时、不应引发 OC 或 SC 故障。 我还检查了 VCC、VDD、VEE 上 UVLO 条件下的瞬态、但未找到任何结果。 是我的更新电路和瞬态仿真。

    关于负载条件的另一个问题、这到底意味着什么、以及在导通/关断电阻器前面添加这些电容器如何帮助实现这一点? 我是否可以采取类似的措施来帮助电源开关和 OC 电路正常工作?

    编辑:网站上发生了一些奇怪的事情、将问题设置为已解决、但仍希望获得更多帮助