This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何根据学习周期和数据日志了解我的单元格是否为原始单元格?

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998979/bq40z60-how-to-know-if-my-cell-is-original-based-on-learning-cycle-and-data-log

器件型号:BQ40Z60

您好!

因此、我第一次使用 BQ40z60时、就使用了 VTC6 3000mA Murata。 在执行第一个学习周期后、我会遇到一些奇怪的行为、包括平衡和电池温度。

如何确保我的 VTC6是原始的、我们能否通过某种方式比较日志、看看学习周期后生成的 RA 表是否与我使用的 Chem ID 匹配?

供参考、我使用2141 Sony VTC6 3000mAh。  e2e.ti.com/.../VTC6_5F00_FirstLearning.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji、

    使用新电池时、最好使用我们的 GPC 在线工具 https://www.ti.com/tool/GAUGEPARCAL 执行匹配。如果您使用的 ID 在列表中、您应该可以继续学习。  

    您提供的 sysrate 日志文件中包含几个 chg/DSG 周期。 您只希望文件中存在一个电荷和一个放电、以便工具正确计算。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据  我所阅读的文章 slva725a、您恰好进行了一次充电和一次放电。 您知道、新电池的电压已经约为3.7V、我的问题是、可以在此电压下开始充电周期、还是应该将电池放电至空、然后在 之后开始记录充电放电?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji、

    最好遵循的程序是。  

    1)放电

    2) 2)休息一下

    3)充电

    4)休息一下

    5)放电

    6)休息一下

    只需向我们的工具提交步骤2-6的日志

    谢谢、

    Eric Vos