主题中讨论的其他器件: LM5146-Q1
大家好、我们的设计有问题。
此设计是一种介于30-48V 至12V 10A 之间的电源。
我们使用工作台来设计电源。 可以插入和拔下负载。 我们已使用电阻负载和电感负载(电机)对设计进行了测试。 此设计可满足要求、但有时高侧 MOSFET Q8会烧毁(源极和漏极之间为0欧姆)。
两个 MOSFET 在满载时的栅极信号为:
栅极信号似乎正常。
但是、当没有负载时、我们有:
通过放大关断部分、我们可以看到高侧和低侧 MOSFET 的交叉传导颜色信号为(在这里反相)低侧栅极 MOSFET 的振铃部分在之后已被删除。
空载时的 SW 信号为
我们不知道高侧 MOSFET 何时烧断、但我们怀疑这种情况是在我们关闭电源或断开负载时发生的。
此致
Johan
。