请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2952-N 大家好、
你好。
我们的 LP2952-N 客户设计是28V 输入电压、26V 输出电压、R1为2M、R2为100K。
1. Vin 在输出电压为空载时的典型电流消耗是多少?
通常情况下、他们从28V 输入电压汲取的电流不到20mA、但本月他们看到的电流消耗仅为3倍或4倍? 输入电压为28V 时、电流为66-75mA?
谢谢、此致、
艺术