This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:当我使用 bq76942的 IIC 通信时、有一些问题。

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999387/bq76942-there-is-some-question-when-i-use-the-iic-communication-of-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好:

我  尝试  使用  子命令 read device_number - 0x0001 with IIC , 但  IIC 通信   不稳定。

 在        大多数 情况下、bq76942不会应答 ACK。

    我的示波器屏幕截图  如下所示 :

我 尝试  向      bq76942发送器件地址0x10、但   没有 向   我发送 ACK。  

但    有时76542   会返回      命令的 ACK 信号。

总之  、这个芯片 的 ACK 信号   非常不稳定、  芯片   非常不稳定 、以至于 我 无法 完成  IIC 通信。

      我的波形有什么问题吗?   如果 没有,   还需要   做什么?

该  芯片 具有  IIC 时钟 strech 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尝试  使用  相同 的 MCU 和 相同 的代码    通过 IIC 接口控制 bq76952。

    通信  稳定、 bq76952 可以    稳定地提供 ACK 信号。

        逻辑 分析仪的屏幕截图  如下所示 。

          bq76952 和 bq76942之间是否存在一些差异?

    或者       我 的 bq76942是否存在一些未知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    这2个器件的运行方式应该完全相同。 两个器件的 I2C 是相同的。 您的首次设置中可能会出现不稳定或嘈杂的情况?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供一些有用的信息、说明76942的 I2C 是否存在任何错误。  当我使用 76952时、我还发现了有关 I2C 的一些问题、经过多次尝试后、您的 Fae 告诉我 I2C 有错误、这让我疯了。

    我发现很多人问 I2C,我想你最好给一些关于 I2C 的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    BQ76942 I2C 上没有错误。 请告诉我 FAE 告诉您的内容。

    此外、请告诉我您在使用 BQ76952 I2C 时遇到了哪些问题。 如果没有更详细的说明、很难为您提供帮助。  

    此致、

    Matt