This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:如何确定种类的值

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999982/tps560430-how-to-determine-the-value-of-kind

器件型号:TPS560430

你(们)好  

我的客户想要计算 Lmin、但 Lmin 的公式内部存在、因此客户询问如何确定此类值。

数据表建议的数据类型为20%~60%、他们最终如何决定该值?

数据表包含以下说明、这是否意味着客户 应首先确定其所需的峰峰值纹波电流 ΔiL μ A、以便他们可以决定该类型的值?

'电感基于所需的峰峰值纹波电流 ΔiL。'

"ΔiL =电感器电流的纹波比(μ H / IOUT)"

如果是 、则客户应如何确定其所需的峰峰值纹波电流 ΔiL μ A? 如果有任何材料解释如何确定纹波峰-峰值电流 ΔiL、请与我们分享。

ΔiL ΔiL 计算 Δ I 的公式也包含 L、因此我认为在知道 L 的值之前使用该公式计算 Δ I 是没有意义的

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    ΔiL μ A 的良好起点 是 Iout max 的30% 这将在尺寸和峰值纹波之间提供良好的平衡。 使用此值、您可以计算 L 值、然后调整为标准值。  

    请参考此 应用手册 以了解一些基本指南。

    此致、Jason