This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320-Q1:降压输出关断

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65320-Q1, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998525/tps65320-q1-the-buck-output-shutdown

器件型号:TPS65320-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21530-Q1

大家好、  

我的客户正在使用 TPS65320-Q1、下面是原理图。  

问题在于运行期间关断的5V 输出(降压输出)。 降压输出连接到2个 UCC21530-Q1、作为电流低于降压稳压器 OCP 阈值的偏置电源。  

我想指出的是、使用降压输出作为 LDO 使能(EN2)的客户、这可能是这种异常行为的原因吗?  

感谢您的支持!

此致、

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    从原理图中看不到任何问题、并且 使用降压输出作为 LDO 使能(EN2)。 您是否会分享该问题的一些波形捕获? 我需要查看在 运行期间关断5V 输出(降压输出)时、P12V、P5V、P3V3及其 EN 信号发生了什么情况。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢您的回答。  

    以下是客户提供的波形:

    CH1:来自汽车电池的 CLLC 输入电源

    CH2:经 P12V 分频的 EN1信号

    通道3:P5V

    CH4:P3V3

    客户测试条件是在空载条件下测试350Vdc/240V 交流反相功能。 降压输出(P5V)在开始时关断。 由于 P5V 连接到 EN2,因此它将影响 LDO 输出(P3V3)。

    我有以下问题:

    1.除 OCP 和热保护外、是否还有其他保护机制会导致 P5V 关断?

    2.我发现我们有 TPS65320-Q1的 D 版本。 您能帮我提供 IC 的更改列表吗? 我想知道新版本的 TPS65320是否可以解决该问题。  

    谢谢!

    Pin Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

     根据波形、有很多毛刺脉冲;其中大多数毛刺脉冲足够深、可导致欠压保护。 请要求客户 使输入电源平稳。  

      该器件具有内置的保护特性、例如软启动、电流限制、热感应和过多功率耗散而导致的关断。 此外、该器件具有内部欠压锁定(UVLO)功能、可在电源电压过低时关闭器件。

     您的意思是"TPS65320-Q1"的 D 版本? 我从 TI 网站下载的数据表是"Rev.F"。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢你的答复。 让我们在单独的电子邮件中继续讨论。  

    最棒的  

    引脚