This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:更改电荷泵启动电压限制

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999770/lp5569-change-charge-pump-start-voltage-limit

器件型号:LP5569

您好!

当电荷泵模式处于自动模式时、是否可以将 Vin 启动电压从1.0 x 更改为1.5 x 模式?
使用 LP 5569的条件是 VIN 的电源是电池、我不想让电荷泵工作到极限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电荷泵模式处于自动模式时、Vin 启动电压可参考 "7.3推荐运行条件"表。 最小电压为2.5V。 较低的电压将不会稳定。

    徐美奈