This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:输出电压为5V 时的电阻值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999810/tps65261-1-about-resistance-value-when-output-voltage-is-5v

器件型号:TPS65261-1

您好!

我想向您询问 TPS65261-1。
在数据表8.3.1的项目中、当输出电压为5V 时、建议的电阻值为 R1:73.2kΩ Ω、R2:10kΩ Ω。
但是、我计划使用精度为0.1%的电阻器来减少输出电压变化。
此外、由于电阻器等的尺寸、可采用的电阻值是有限的、因此我正在考虑将其设置为以下值。

R1:17.8kΩ Ω、R2:2.4kΩ Ω

是否可以使用低于上述建议值的值?
有任何问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kaji

    可以使用较低值的电阻器。 只是分压电流将略高于建议的值。 但它仍然可以工作。

    BR

    Ruby