This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34923:LM34923

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999574/lm34923-lm34923

器件型号:LM34923

任何人都使用该稳压器进行负电压调节。 我需要一个用于+和-电压的前置稳压器。 在电流小于0.5A 时、输出电压分别约为30V 和-30V。 输入可以介于+-65和+-40V 之间。 我喜欢这款器件、因为它是正前置稳压器、我看不到不能将它用于负前置稳压器的原因。 我在负电压领域使用降压转换器方面没有太多经验。 如果对可能出现的问题提供任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢

Mark Allie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    大多数降压转换器可配置为负输出(反相降压/升压)。 您需要确保它能够处理施加在器件上的电压(Vmax = Vin +|Vout|)并提供所需的电流。

    查看此 应用手册 以了解设计注意事项。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我要找的。 我找到了一些与此接近的旧版 TI 应用手册、但这是迄今为止最好的应用手册。

    Mark Allie