This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:Vc1和 VC2连接采用1节串联配置

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998998/bq28z610-vc1and-vc2-connection-at-1-series-configuration

器件型号:BQ28Z610

大家好、

我的客户希望确认 BQ28Z610的 VC1和 VC2在1系列应用中的连接。

如果未将 VC1和 VC2短接在一起以使 VAC2在使用1段电池时保持悬空、会发生什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VC2引脚是电源输入、而监测计由电池电源供电运行时、需要将 VC2连接到 VC1、并使用单节电池应用来监测计接收电源。

    您可以参阅数据表中的引脚定义。

    此致、

    Wyatt Keller