This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:空载条件下的高电流

Guru**** 2596215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998743/lmr50410-q1-high-current-at-no-load-conditions

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

我们的客户有一个采用 LMR50410-Q1 (3.3V 输出版本)的设计。 输入为8V、3.3V 输出用于低功耗电路。 但是、他们注意 到、LMR50410-Q1在空载条件下消耗大约8mA 的输出电流、这似乎有点高。 器件的低功耗 PFM 型号目前暂时不可用。

您能否帮助我们解决降低空闲电流的其他可能方法? 或者、如果您也可以帮助我们实现与  LMR50410-Q1相比具有更低空载电流的类似降压、我们也很乐意对此进行探讨。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    该器件的固定输出版本仅为 FPWM、它将消耗几 mA 的输入电流、仅用于维持稳压和固定开关频率。  

    切换到 PFM 型号将降低空载/轻负载输入电流。 PFM 可调节输出版本(LMR50410YQDBVRQ1)将需要外部电阻器将输出电压设置为3.3V、 但输入电流在轻负载/空载时会降低。

    此致、Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的意见。 我们已经考虑 过 PFM 型号 、但遗憾的是、该器件在 TI store 和我们的授权代理商均无库存。  您能否帮助我们了解降低固定输出版本的空载电流的其他可能方法? 或任何其他降压解决方案来满足该要求?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    由于听起来好像您一直在使用固定的 PWM 器件、 由于开关频率是固定的、因此您可以查看设计、看看是否可以通过将负载电流保持在峰峰值电感器电流的一半以上来调整电感器值以保持 CCM 运行。

    您还可以查看其他具有 PFM 的器件、如 TPS560430 、看看您是否可以获取器件。

    此致、Jason