This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196 400mA 持续电流、仅有一个输出

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998711/tps61196-tps61196-400ma-continuous-current-at-only-one-output

器件型号:TPS61196

你好

最大持续电流为200mA ACC。 数据表中。 每通道的脉冲电流为400mA。 需要400mA 持续电流但仅在一个输出端和其他输出端被禁用的情况会怎样呢? 只要2个输出需要同时激活、每个通道的电流将为400mA 的50% PWM。

那么、当所有通道都处于活动状态时、总器件发热会导致持续200mA 的电流限制、还是 每个单通道都限制为连续200mA?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy 能帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    持续200mA 的限制是由封装限制的总功率耗散造成的。 每个单通道可驱动高达400mA 的电流。 我认为您的应用中只有2个输出、其中50%的 PWM 为400mA、这是可以的。