This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:当 VIN 和 AMP;Vout 太近(最小占空比)时如何选择扼流圈?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999101/tlv61220-how-to-choose-the-choke-when-vin-vout-is-too-close-minimum-duty-work

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

大家好、  

我看到下面有关问题和反馈的另一个主题、

  • 我是否可以知道该器件的最小占空比是多少?

    TLV61220在滞后电流运行模式下工作。 电流纹波通常为200mA。 如果您选择合适的电感、它将无法达到最短导通时间。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/827879/tlv61220-tlv61220-about-the-minimum-duty?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV61220%20duty#

那么、如何选择 低于规格要求的扼流圈? TLV61220能否支持以下规格?

输入:4.4V

输出:4.5V

输出电流:120mA

谢谢!

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该器件只能支持100mA 输入电流应用。 对于4.4V 至4.5V 120mA 输出、输入电流将为150mA 输出、高于此器件在最坏情况下的能力。

    我建议将 TPS61099用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    感谢您的善意回复!  

    Kai