This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59582:复用应用和两条线之间的重影效果有问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999178/tlc59582-problem-with-multiplexing-application-and-ghosting-effect-between-two-lines

器件型号:TLC59582

您好!

我需要多路复用应用方面的帮助。

我添加了一个远程信息处理。 我的应用使用9个 TLC59582、每个都控制多路复用电路中的16x16 RGB LED。

我的问题是、当我显示每个 TLC 的第14行时、第13行非常巧妙地显示第14行的内容。 您可以在附加的图片中看到此效果。

有什么想法会产生这种影响?

此致、

Michael

P.S.我在每个 MOSFET 到 GND 上添加了100欧姆电阻器和2.7V Z 二极管。 输出中没有任何变化...

 e2e.ti.com/.../Schaltplan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、您能在这种情况下提供帮助。