This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:有关 SYNCOUT 和待机模式的问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999020/lm5143-q1-questions-about-syncout-and-standby-mode

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

我对该 IC 有四个问题。 您能回答这些问题吗?

  1. 在主 IC 中、是否在来自 SYNCOUT 的信号上启用了扩频?
  2. 在数据表中、数据表8.4.1中有一条语句"当 LM5143-Q1控制器检测到16个错过的开关周期时、它会进入待机模式并切换到低 IQ 状态、以降低从输入中汲取的电流"。 您能告诉我什么是"16个错过的开关周期"吗? 时间是否<最短导通时间?
  3. 关于2、您能告诉我退出待机模式的条件是什么?
  4. 待机模式有两种类型:标准和超低 IQ。 器件是否首先进入标准待机模式、然后进入超低 IQ 模式? 或者、当 MODE=AGND 时、它是否直接进入超低 IQ 模式、以便在 MODE=AGND 时不使用标准待机模式?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    1:是的。

    #2:16个缺失周期表示无 HO 输出(例如、当 VOUT 为高电平时[VFB > VREF]、无需进行开关)。

    3:VFB < 99% VREF 且 VCOMP > 300mV 会导致退出待机模式。

    4:仅当 MODE = 10k 且连接至 AGND ("标准"模式不适用)时、才可使用超低 IQ 模式。 更具体地说、请注意、标准和超低 IQ 模式的配置不同。 10kΩ 超低 IQ、请将1 μ A 从 MODE 连接到 AGND。 这将 µs 放大器跨导 µA 为60 μ A、IQ 典型值降低为15 μ A。 µs 将 LM5143-Q1 µA 标准 IQ、请将 MODE 连接到 AGND -这会将跨导增益设置为1200 μ A、在这些条件下、IQ 将为25 μ A。

    此致、

    Tim