请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22967 尊敬的支持团队:
我想使用 TPS22967来调整直流/直流电路输出的+0.85V 电力线的上升时间。 附加的图像
e2e.ti.com/.../Power-tree-_2800_2021-04-27_2900_.pptx
由于0.85V 接近建议的最小工作电压0.8V、因此我担心在通过最大3A 电流时电压下降引起的问题。
如果您对此用例有任何疑问和建议、请告知我。
此致、
Takahashi Hirokazu