This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:原理图设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62132, TPS62086, TPS62903, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998429/tps62132-schematic-design

器件型号:TPS62132
主题中讨论的其他器件: TPS62086TPS62903TPS61232

您好!

我为4G 模块设计了一个降压转换器。  像 TPS62086这样的稳压器本来会更简单、但我不得不选择 TPS62132、因为它没有库存。 红色区域是 Webenc Power Designer 建议的设计。 我按照他们在4g 模块原理图中的建议放置其他容量(钽或其他动态电容器)


最大输入5.5V、
-我是否遇到诸如3.3V 输出下的纹波电压或钽电容的电压值等问题?
-图中是否还有其他问题需要我注意?
除此之外,在绘制布局时,我是否需要注意任何问题?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    原理图看起来不错。 输出电容位于较高侧、因此您需要通过检查设计上的负载瞬态和波特图响应来确保稳定性。 另一件事是、在低输入电压范围至5.5V 的情况下、TPS62132将具有从500kHz 到2.5MHz 的大量开关频率变化。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/slvsag7e/slvsag7e.pdf#page=21中的图26 、您需要确保该图符合您的应用要求。 关于布局指南、我建议查看第30页数据表的第11节。

    我建议查看更新的 TPS62903、它也应符合您的规格。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    A1) 输出电容位于较高侧、因此您需要通过检查设计上的负载瞬态和波特图响应来确保稳定性。

    Q1) 由于我将馈入4G 模块、因此4G 模块的数据表中有一个表达式。 ''电源必须至少能够提供2.7A 的额定输出电流、并且应使用 ESR 较低且不小于220µF Ω 的旁路电容器来防止电压下降。' "100nF、33pF、10pF" 、您能帮我理解您说的话吗? 我应该怎么做?

    A2) 另一件事是、当输入电压范围低至5.5V 时、TPS62132将具有从500kHz 到2.5MHz 的大量开关频率变化。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/slvsag7e/slvsag7e.pdf#page=21中的图26 、您需要确保该图符合您的应用要求。

    Q2)第8.3.5节指出、"以较低的频率运行可实现更高的效率、但输出电压纹波也更高。"  我希望在2.5MHz 下工作、因为我希望实现更低的输出电压纹波。 我想错了吗?

    由于输出端采用固定的3.3V 电压选项、并且产品已有库存、TPS61232看起来更加合理。

    TPS62903与 DigiKey 类似、缺货。 何时可以看到库存量高? (Digi-key、Mouser 等)

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您可以根据模块要求使用输出电容器。 关于输出电容的要求、TPS62132应用信息部分列出了建议的 L 和 Cout、通常分别为2.2uH 和22uF。 由于您位于所列最大值200uF 的稍高侧、因此我建议在负载瞬态事件(您在其中升高和降低负载电流)下检查 TPS62132的稳定性、并确保波形上没有振铃。 第23页的图示为示例波形。 37的数据表。 根据我的经验、输出电容器要求应该可以。

    是的、频率会随输入电压的变化而变化、因此在较低的输入下、您可能无法获得所需的2.5MHz。 在 5.5V 时、您可能更接近~2MHz-2.2MHz。 是的、效率将随着频率的降低而提高、但纹波将会更高。  

    对于缺货问题、我建议联系 客户支持中心

    谢谢、

    模块