This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1, TPS2HB50-Q1, TPS272C45, TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998598/tps1h100-q1-search-ti-solution

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HB35-Q1TPS2HB50-Q1TPS272C45TPS2H000-Q1

大家好、

参考 TPS1H100BQPWPRQ1
TI 是否有2通道并可单独控制
然后密封在同一个 IC 中
单通道最大电流3A

输入电压:9V~16V

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我搜索的是该器件、TPS1H100的 HTSSOP (14)封装非常独特。 我可以为2个通道提供一些可满足您要求的 HTSSOP (16)封装替换器件。 封装的尺寸相同、但引脚不兼容。  

    器件包括:TPS272C45、TPS2HB50-Q1、TPS2HB35-Q1和 TPS2H000-Q1

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    您好