This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:帮助构建具有5V 电源轨的分离轨15伏电源

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998413/tps65131-help-on-building-a-split-rail-15-volt-power-suply-with-5v-rail

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:TPS61030

您好!

我为我在大学中从事的项目设计了一个电路、这是一个温度计、其运算放大器信号调节连接到 Arduino。 尽管我们没有被要求、但我计划向前迈进一步、将温度计集成到便携式数据记录器中、这对于需要这样的设备的著名成员来说有点困难。  

对于此垂直体、我需要一个能够提供5V 电压的电源电路来为 ATMHz 328P 供电、以及+-15V 电压为运算放大器供电(以及为惠斯通电桥提供+15V 电压)。

因为我仍然是乞丐,而且我没有办法在试验电路板上做一个龙线圈,所以我想问是否有人可以看一下我计划为上述项目供电的那条圈。

我设计了:

-5V 输入 USB/太阳能通道、因此可为锂离子3.7V 电池充电(使用带保护 IC 的 tp4056进行此操作)

-+5V、为 ATMHz 328p 供电(使用 TPS61030)

-+-15V 为运算放大器供电(最小电流为150mA)(使用 TPS65131、将 IS 输入连接到 TPS61030的输出)

-主电源锂离子电池3、7V。

我的拼写错误需要提前进行 Apolagize、

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使放大后、您的原理图也很难读取。 查看原理图的 TPS65131部分后、我有以下反馈:

    - 连接到 CN 引脚的 C22应为4.7nF,原理图目前在该引脚上显示了一个非常大的220uF 电容器。

    - 原理图中的反相转换器输出端没有输出电容器。 您应该在此输出端连接一个22uF 电容器。

    - 为了给运算放大器供电、我建议将 PSP 和 PSN 引脚连接到 GND 而不是 VIN、以实现更低的纹波运行。

    - 您的原理图中使用的 MBRM120LT1G 二极管没有足够的裕度来提供反向击穿电压。 请改用30V MBRM130LT1G。

    在我的回复之后、我将把这个主题分配给 TPS61030专家的另一位工程师、以查看原理图的该部分。 您将分别获得有关原理图中该部分的响应。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 TPS61030原理图的部分。 它基本上看起来正常。  但是、您应注意以下事项:

    • 为什么不连接其他两个 VOUT?  请使用所有 VOUT 引脚共享总负载电流。   
    • 请记住从电路的输出端口获取 FB 输出电压感应、输出端口是输出电源轨上的最后一个输出电容器。   
    • 在设计 PCB 时、请遵循我们的数据表布局示例。  尤其要记住将 PGND 和 GND 分开。  请参阅我们的 EVM 原理图、其中 PGND 和 GND 是两个不同的符号、以避免布线过程中的混淆、并使用网线创建单点连接。

    祝你好运、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 大家的快速反馈、我将把原理图修正为所有要点。