This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:避免 Qi 通信。 有可能吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998547/bq51051b-avoiding-qi-communication-is-it-possible

器件型号:BQ51051B

你(们)好  

是否可以在没有 Qi 通信的情况下使用此芯片? 对于通信的使用位置存在专利限制。 我想知道该芯片是否可以与 Qi 功能配合使用。

提前感谢、

峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pj

    如果没有 Qi 通信、BQ51051B 将无法工作。  051B 将向发送器发送信息(CEP)以设置工作点、如果 TX 不响应 、RX 将关闭。  此外、如果 TX 未接收到来自 RX 的通信、它将 关闭并重新启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    感谢您的回复。