Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
您好!
请参阅随附 的 BQ76952配置文件。 我已将 LiFePO4电池的4节连接到 BQ76952EVM 的 CELL4。 我还放置了从 CELL16到 CELL4的跳线。 我只是想问 为什么我在 PACK+-上看不到电压输出。 此外、我不会获得 REG1和 REG2输出。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
您好!
请参阅随附 的 BQ76952配置文件。 我已将 LiFePO4电池的4节连接到 BQ76952EVM 的 CELL4。 我还放置了从 CELL16到 CELL4的跳线。 我只是想问 为什么我在 PACK+-上看不到电压输出。 此外、我不会获得 REG1和 REG2输出。
谢谢、
您好、Oliver、
《BQ76952 EVM 用户指南》是设置电路板的重要文档(https://www.ti.com/lit/ug/sluuc33a/sluuc33a.pdf )。 还有一个有关使用 EVM 和 GUI 的有用视频演练: https://training.ti.com/bq76942-bq76952-battery-monitors-evaluation-module-and-battery-management-studio-bqstudio-software?context=1134734-1139259-1147303-1147224
BQ76952必须在 VC16-VC15上连接一个电芯、因此这两个引脚不能短接在一起。 EVM 用户指南中的一些图片显示了使用减少电池节数的示例。 REG1和 REG2默认处于禁用状态、因此您可以按照视频中的示例启用它们。 (看起来您在.gg.csv 文件中具有正确的设置、因此可能是因为单元格连接不正确)。 在打开保护 FET 之前、PACK+端子不会连接到电池。 本视频也对此进行了介绍。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Matt