大家好、
你好。 我们需要您确认 LM3409的平均 LED 电流。 可以说平均 LED 电流仅由占空比为100%的 RSNS 决定吗?
请给我们启迪。 提前感谢您。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jonathan、
如果您只是谈论开关频率、则平均电流在大多数占空比内是恒定的(最小导通时间有限制、并且接近最大占空比/最大占空比)。 电流感应电阻器看不到平均电流、它看到导通时间电流。 LED 会看到电感器电流持续变化。
Coff 充电(关断时间)后、MOSFET 会导通、电流会逐渐上升、直到达到峰值电流阈值。 MOSFET 关断、Coff 通过 ROFF 充电。 由于流经 ROFF 的电流与 Vled 成正比、因此下降 di 保持恒定。 这使得平均电流恒定、与输入电压或 LED 堆叠电压无关。 平均电流是峰值电流跳变阈值(IPEAK)减去峰间电流纹波的(1/2)。
电流感应不需要查看电感器电流、当 MOSFET 关闭时、电流斜升至谷值、因此可以仅根据导通时间计算电流(导通期间的平均电流与关断期间的平均电流相同)。
数据表中的图23显示了电流感应电阻器电流看起来是什么样的(当 MOSFET 导通时)。 实际电感器电流如图19所示(除非有输出电容器、否则 LED 电流看起来是相同的)。
此致、