This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DDAR、TPS2069CDBVR、TPS54531DDAR、DRV8821DCAR IC 关于

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54331, TPS54332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996829/tps54331-tps54331ddar-tps2069cdbvr-tps54531ddar-drv8821dcar-ic-about

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS54531TPS54332

你(们)好

TPS54331DDAR、TPS2069CDBVR、TPS54531DDAR、DRV8821DCAR IC

很难获得上述材料、因此我们必须提供其他 IC。 
是否有与上述每种材料完全兼容的材料? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee  

    TPS54331和 TPS54531属于我的产品系列。  

    对于  TPS54331、您可以查看 TPS54332、1MHz 开关频率版本。  

    对于 TPS54531、它没有引脚2引脚器件。  

    对于 TPS2069CDBVR、 DRV8821DCAR、您可以提交新帖子以供查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如果赵先生回答了您的问题、请帮助您单击"解决"按钮。

    谢谢、

    Lishuang